技术常见问答

询问问题

如何切换Somachine V4.1软件界面语言?

1、在Somachine Configuration Manager中“设置”选项中“设置程序语言”下面可修改软件界面语言;
2、在Somachine软件中点击“修改系统选项”按钮,在“系统选项”中点击“Logic Builder选项”,在“选项”中点击“语言设置”可以修改软件界面语言;
3、在Somachine Logic Builder中点击菜单栏“工具”,选择“选项”,在在“选项”中点击“语言设置”可以修改软件界面语言。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?