技术常见问答

询问问题

Somachine软件菜单栏中的“在线”下面的“冷复位”与“热复位”以及“初始值复位”功能是什么?

热复位:属于在线命令,在线模式下有效。热复位后,除了保持型量(retain和persistent变量)外,其它当前活动应用的变量都被重新初始化。如果设置了初始值的变量,热复位后变量值为设定的初始值,其它变量都设置为标准初始值(例如:设置为0)。


冷复位:属于在线命令,只在线模式下有效。跟热复位命令不同的是,冷复位命令不但将普通变量的值设置为当前活动应用程序的初始值,而且将保持型变量( retain和persistent变量)的值也设置为初始值。冷复位发生在程序下载到PLC之后,运行之前(冷启动)。


初始值复位:将所有变量(包括剩余变量)都复位为其初始化值。擦除控制器上的所有用户文件,将控制器置于“空”状态。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?