技术常见问答

询问问题

M238系列PLC有几种升级固件方法,分别对M238有什么要求?

二种方法:1:通过USB升级;2:通过串口升级;不是所有PLC都能以这两种方式升级固件。
通过USB升级固件对PLC的要求如下图:
USB升级固件.bmp
通过串口升级固级对PLC的要求如下图:
串口.bmp

出处:
SomachineV3.1软件帮助。路径:目录-----优化控制器------M238LogicController-----更新控制器固件。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?