技术常见问答

询问问题

带以太网端口的M218的PLC,配置为固定 IP 地址时能否通过功能块动态修改IP?

能。利用SetIPAddress功能块可以。

注意:1.如果服务器使用 DHCP 或 BOOTP 来分配 IP 地址,则 SoMachine 会返回错误。
      2.使用 SetIPAddress更改的 IP 地址存储在控制器的持久存储器区域中。
      3.如果您将应用程序再次下载到控制器,则在更改 IP 地址后,将使用配置页面的 IP 地址。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?