技术常见问答

询问问题

M218和M238如何利用IO点控制PLC的启动与停止?

按照如下图所示:内嵌功能------IO------IO配置-----将IX(X为I点通道号)中的“运行/停止”选项后的“值”设置为"有"即可,且当I=1时为RUN,I=0为STOP。
M238利用IO点控制PLC启停.JPG

注:控制PLC启动与停止还有其它方法:http://10.177.130.222:88/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=9353&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D236%26typeid%3D236

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?