技术常见问答

询问问题

在Somachine中SFC编程,IEC关联动作限制符L,D,SD,DS和SL含义与区别?

L      时间限制            动作在一定时间内是活动的,最长持续时间赞同于步的活动的时间。
D     时间延迟             动作经过一定的时间后成为活动的(如果步依旧活动的话),然后只要是步是活动的,动作也保持活动。
SD   存储和时间延迟    动作一定时间后是活动的,并一直保持活动直到收到一个“复位命令”。
DS   延时的和存储       动作在一定时间后是活动的,此后只要步是活动的,动作也保持活动的,直到收到一个“复位”命令。
SL    存储和时间限制    动作在一定时间内是活动的。
它们都是需要一个以Time恒定格式的时间值。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?