技术常见问答

询问问题

Somachine平台下符号配置中如何修改M2x8 PLC变量的被访问权限?

在编辑右边的窗口中,可以通过鼠标点击符号的访问权限列,修改选中项的访问权限,每次点击鼠标依次设定:2.bmp读写、3.bmp只读、4.bmp只写,比如HMI通过Somachine_Network协议与M2x8通信,通过符号配置在VJD导入Somachine 变量,所谓的只读只写是针对HMI对PLC变量的。如下图所示:
1.bmp

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?