技术常见问答

询问问题

控制M218STOP/RUN的方式有哪些?

1、 通过本体上的STOP/RUN开关

2、 通过本体上的输入可用于运行或停止控制器中的程序,I=1 RUN,I=0 STOP

3、 通过PLC_W.q_wPLCControl与PLC_W.q_wuiOpenPLCControl系统变量,

执行该STOP/RUN需添加重新定位表,执行顺序:

STOP:PLC_W.q_wPLCControl 赋值01,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

RUN: PLC_W.q_wPLCControl 赋值02,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?