技术常见问答

询问问题

Somachine 编程中INT、BOOL型数组怎么映射到实际地址?

例如:Test_1 AT %MW100 :ARRAY [0..9] OF INT;

以上示例中%MW100为起始地址,Test_1中的10个数的地址依次为%MW100——%MW109

但是在现在的软件版本Somachine V3.1中BOOL型数据是不允许映射到实际地址中,如:

Test_1 AT %MX200.0 :ARRAY [0..15] OF BOOL;这种写法是不允许的。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?