技术常见问答

询问问题

M2x1离散量与模拟量点可配置的最大点数是多少?

M221利用TM3扩展模块,本体最多可配置40 7*32=264点,最多可配置40(本体) 32*(7 7)=488点,模拟量I/O模块可用于配置多达2 2(本体 扩展板) 8*(7 7)=116点。且远程连接范围为5米之内。

M241利用TM3扩展模块,本体最多可配置40 7*32=264点,最多可配置40(本体) 32*(7 7)=488点,模拟量I/O模块可用于配置多达2(本体/扩展板) 8*(7 7)=114点。且远程连接范围为5米之内。

M251本体不含模块,利用TM3扩展模块,本体最多可配置7*32=224点,最多可配置32*(7 7)=448点,模拟量I/O模块可用于配置多达8*(7 7)=112点。且远程连接范围为5米之内。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?