技术常见问答

询问问题

Somachine V4.1报错“C0113:Type ARRAY[0..15] OF BOOL is not possible on Bit-Address %MX0.0”怎么处理?

在Somachine V4.1中,布尔型数组不可关联至实际地址,例如: AA  AT %MX0.0 : ARRAY[0..15] OF BOOL是不允许的。INT类型数组支持关联至实际地址。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?