技术常见问答

询问问题

M2XX系列控制器的编程软件有哪些?

M208系列只能用SoMachineV3.1版编程,并且是安装了2.0.31.45版本的插件;
M218、M238、M258可以用SoMachineV3.1版编程,同时也可以用SoMachineV4.1版编程,M221、M241、M251系列可以用SoMachineV4.1版编程;
SoMachine Basic V1.1版本截止到目前还只能给M221系列编程,未来还有新的产品加入。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?