技术常见问答

询问问题

如何使用以太网为Somachine下载程序?(不适用于M218,目前M218暂时不支持以太网下载程序)

第一步:必须事先使用USB编程电缆为PLC下载好以太网(IP地址)配置。

第二步:在Somachine软件里“程序”页面,“工具”菜单下选择“自定义”,在“自定义”的“菜单”页面里,“菜单结构”里选“在线”,“类别”选“在线”,“命令”选“Remote connection”,点击“新条目”,确定退出。

image005.jpg

这时,会在软件中“程序”页面的“在线”菜单里出现“Remote connection”条目。

image006.png

先将电脑的IP地址设置成和PLC的IP地址在同一个网段,然后点击“Remote connection”弹出窗口:

image009.gif

键入PLC的IP地址,点击“Estabish bridge”如按键显示绿色则表示连接成功。

image010.png

连接成功!

第三步:双击控制器,添加网关,扫描网络,在找到PLC后,设置使用路径,ALT+F确认路径。然后就可以通过以太网登陆到PLC了。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?