技术常见问答

询问问题

请问在Somachine软件中使用CFC语言编程,怎么置位或者复位?

在Somachine 软件的CFC 编程方式直接实现置位、复位线圈的功能可如下操作:1、添加一个output element 并设置BOOL变量;2、鼠标左键单击输出块前的引脚后界面上方的S(Set) 和 R(Reset) 按钮就会增亮为可操作模式;3、点击S(Set) 按钮即可将该输出线圈设置为置位线圈,点击 R(Reset) 按钮即可将该输出线圈设置为复位线圈。

image012.png

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?