技术常见问答

询问问题

Somachine V4.1对电脑操作系统有什么要求?

此软件可以安装在以下操作系统上:

Microsoft Windows XP Professional SP3

Microsoft Windows 7 Professional Edition 32 位/64 位

PC 硬件要求

设备

最低

建议

处理器

Intel® Core™ 2 Duo* 或同等处理器

Intel® Core™ I7 或同等处理器

RAM

3 GB

8 GB

可用硬盘空间

8 GB,包括用于典型软件安装的内存空间、用于执行的临时空间和用于保存应用程序的空间

15 GB,包括用于完整软件安装的空间、用于执行的临时空间和用于保存应用程序的空间

驱动器

DVD 阅读器

显示器

分辨率: 1280 x 1024 像素

分辨率: 1680 x 1050 像素

外设

鼠标或兼容的指针设备

外设

USB 接口

Web 接入

Web 注册需要 Internet 接入系统

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?