技术常见问答

询问问题

Somachine与Somachine Basic是什么关系?

SoMachine V4.1是一款针对M218、M238、M241、M251及M258控制器、LMC058运动控制器的项目开发软件,且支持TM2、TM3、TM4、TM5及TM7等Modicon模块。

SoMachine Basic是一款只针对M221控制器项目开发软件。它能自由转换在TwidoSuite和TwidoSoft软件上编写的应用项目。且支持TM2、TM3、TM4 Modicon模块。

SoMachine (>=4.0)软件可以实现控制器的灵活、可扩展运用:它可以轻松将M221可编程控制器集成到SoMachine项目中,或如果有需要改变性能表现时,在保存原有配置信息、相关性以及逻辑控制的同时进行控制器的更替。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?