技术常见问答

询问问题

Somachine 中ST编程方式下怎么调用功能块?

1、用CFC编程时,需给功能块定义一个名称的,如R_TRIG,该实例中功能块名称为RTRIGInst

可如下所示操作:先做如下所示变量声明: RTRIGInst : R_TRIG;

                                   VarBOOL1 : BOOL;

                                   VarBOOL2 : BOOL;

然后在程序段中如下所示书写指令: RTRIGInst(CLK:= VarBOOL1);

                                     VarBOOL2 := RTRIGInst.Q;

 

2、用CFC编程时,无需给功能块定义名称的,如IsFIRSTMastCycle功能块

可如下所示操作:先做如下所示变量声明:MyIsFirstMastCycle : BOOL;

然后在程序段中如下所示书写指令: MyIsFirstMastCycle := IsFirstMastCycle();

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?