技术常见问答

询问问题

Somachine 编程Blink功能块在断开使能管脚时,为什么输出信号还是True?

功能块BLINK产生脉冲信号。输入由BOOL类型ENABLE,以及TIME类型TIMELOW和TIMEHIGH组成。输出OUT是BOOL类型。Blink具有保持功能,如果ENABLE为TRUE,在时间周期TIMEHIGH,BLINK设置输出为TRUE;然后在时间周期TIMELOW,设置输出为FALSE。当ENABLE复位为FALSE,输出OUT将保持不变,也就是说不再产生脉冲。如果在ENABLE复位为FALSE时需要准确的使OUT输出FALSE,可以使用OUT和ENABLE相与产生FAULSE结果。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?