技术常见问答

询问问题

M2x8 PLC在用ADDM功能块编程时的communication port number分别是多少?

枚举器

值(十六进制)

描述

USBConsole

0

没有可用于通讯交换的 USB 端口

COM1

1

串行口 COM 1(嵌入式串行链路)

COM2

2

串行口 COM 2

EthEmbed

3

嵌入式以太网链路

CANEmbed

4

嵌入式 CANopen 链路

COM3

5

串行口 COM 3

如果安装一个串行 PCI 模块,则无论使用哪个物理 PCI 插槽,串行 PCI 模块链路都是 COM2。

如果安装两个串行 PCI 模块,则插在左侧 PCI 插槽上的串行 PCI 模块是 COM2,插在右侧 PCI 插槽上的串行 PCI 模块是 COM3。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?