技术常见问答

询问问题

Somachine编程自定义功能块装入库时,报错“未知操作符”怎么处理?

查看定义功能块的POU中,默认支持的功能类型为:功能块(已定义的)、关键字(加减乘除等)、转换操作符三种类型,其余功能块不在该范围之列,所以报错。

找到所需添加的的功能块所在的库,先在库管理器中添加库,然后再添加功能块,即可正常使用该功能块。

也可以采取在某个项目中新建POU,选择功能块POUFB)】的形式。该种方式下已添加CPU,添加CPU时相应的默认库会自动添加进来。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?