技术常见问答

询问问题

Somachine变量类型VAR_INPUT、VAR_OUTPUT、VAR_IN_OUT的区别是什么?

变量声明区在VAR_INPUT和END_VAR之间,全部的变量都是作为POU的输入变量。

变量声明区在VAR_OUTPUT和END_VAR之间,全部的变量都是作为POU的输出变量。

变量声明区在VAR_IN_OUT和END_VAR之间,全部的变量都是作为POU的输入输出变量。在这些变量中,指针的作用是改变的,也就是说这些变量的输入值不能看作为常数。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?