技术常见问答

询问问题

Somachine变量类型VAR_TEMP与VAR_STAT的区别是什么?

VAR_TEMP,临时变量,在程序与功能块中均可以使用。TEMP变量存在临时分配的堆栈中,主要使用在数据运算过程中暂存数据使用,不能保持,一旦块调用结束该空间就被释放了,在CPU扫描的下一周期清零了,使用临时变量好处就是一些运算中间环节可以不使用静态变量或其他全局变量地址,减少存储空间。

VAR_STAT,静态变量,只有FB中才可以用,它有存储功能, FB调用结束后仍然能保持数值不变,可以代替临时变量。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?