技术常见问答

询问问题

Soamchine软件中,描述闭环功能族的有哪些功能块?

描述闭环功能族有以下功能块:

FB_2points:闭环两点传输元素

FB_3points:闭环三点传输元素

FB_3points_Ext:三点传输元素闭环扩展

FB_P:仅带有比例算法的控制环

FB_PI:比例和积分过程控制

FB_PID:手动模式操作过程控制

FB_PI_PID:级联PI_PID控制环

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?