技术常见问答

询问问题

Somachine平台下带有以太网的PLC,高数计数HSC的二个阈值TH0、TH1或四个阈值TH0、TH1、TH2、TH3是否可以同时修改他们的值?

可以,但是修改的时候一定要注意TH0<TH1<TH2<TH3,比如说T0----TH4的当前值为100、200、300、400,你修改成500、600、700、800,会导致它4个值不能同时被修改,因为修改后的TH0的值500大于修改前TH1的值。比如说你要修改成150、250、350、450则是没有问题的。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?