技术常见问答

询问问题

Somachine平台下数组怎么赋初始值?

1,2,3维符号组赋值如下:

arr1 : ARRAY [1..5] OF INT := [1,2,3,4,5];------(1,2,3,4,5)

arr2 : ARRAY [1..5] OF INT := [1,2];-------(1,2,0,0,0的缩写)

arr3 : ARRAY [1..2,3..4] OF INT := [1,3(7)]; --------(1,7,7,7 的缩写)

arr4 : ARRAY [1..2,2..3,3..4] OF INT := [2(0),4(4),2,3]; ---------(0,0,4,4,4,4,2,3 的缩写)

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?