技术常见问答

询问问题

Somachine平台下编程,利用DWORD_TO_REAL转出来的数是不对,具体要怎么把一个Dword转成一个REAL型数据?

PLC在同第三方仪表Modbus通信时,往往会牵涉到读过来的数据不对,比如说高低字节转换,Dword转成Real型。如果是Dword转成Real型的话,用DWORD_TO_REAL转出来的数是不对,可以利用DWORD与REAL型地址均为%MD来做。如下图中%MD50是一个DWORD型,转成REAL型的为%MD51.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?