技术常见问答

询问问题

M218,M238和M258的备用电池的备用时间是多少?

M218的备用电池型号是TSXPLP01;
备用时间:在最高温度 45°C (113°F) 的条件下至少可以使用一年半;温度越高,备用时间越短。

M238备用电池型号是TSXPLP01;
备用时间:使用推荐的备用电池时可长达一年。

M258的备用电池:类型 BBCV2,Renata型 CR2477M;
备用时间:在最高温度 45°C (113°F) 的条件下至少可以使用一年半;温度越高,备用时间越短。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?