技术常见问答

询问问题

在Somachine Basic中,%SW52为月份和日期,怎么编写程序,第三方设备给PLC写时间(月份和日期)?

%SW52的低8位为日期(Day),高8位为月份(Month)

我们将%MW1写给日期(Day), 读取到%MW2的值写给月份(Month),借助中间变量%MW3

则可编写:%MW3:=SHL(%SW52,8)   %SW52:=%MW3+%MW2

这样的话我们就可以将读取的时间(月份和日期)写给PLC的RTC。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?