技术常见问答

询问问题

Somachine V4.1 SP1相对V4.1来讲,增加了哪些新功能?

1、              SoMachine Basic V1.3

      2、              Vijeo Designer 6.2 SP2

      3、              支持LMC078运动控制器

      4、                           M241 PTO S曲线功能

      5、              M251 Modbus TCP IO-Scanner

      6、              支持Microsoft Windows 8.1 Professional Edition 32 Bit / 64 Bit

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?