技术常见问答

询问问题

Somachine中有没有类型与Twido或者Somachine Basic中的鼓控制器%DR?

有的,FB_Drum功能块类似与Twido或者Somachine Basic中的控制器%DR。

鼓控制器运行原理类似于机电鼓控制器鼓最多可以提供 8 个循环啮合的状态。尽管输入 i_xNextStep 的上升沿会进一步旋转鼓,但也可以通过软件来设置实际步编号。

每个鼓状态激活最多 16 个控制位的模式,以便鼓控制器表示某种类型的状态机。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?