技术常见问答

询问问题

Somachine Visualization 中怎么添加指示灯,当某个变量未0的时候一种颜色,为1的时候另外一种颜色?

在Visualization中添加圆或者其他形状,在其属性中:

Normal state—Full color 添加为0时候的颜色

Alarm state—Full color添加为1时候的颜色

在Color variable ?Toggle color 添加触发变量

Deactivate inputs中添加取消输入时的触发变量(同触发变量)

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?