技术常见问答

询问问题

集成有两个串口的M238本体,在软件中为什么无法扩展以太网通讯接口模块499TWD01100?设备列表中找不到该设备。

此模块需+5V供电。针对不同型号的本体控制器,适用的串行口不同:
适用于SL1 的 Modbus_Manager 用于 TM238LDD24DT 和 TM238LDA24DR 
适用于SL2 的 Modbus_Manager 用于 TM238LFDC24DT•• 和 TM238LFAC24DR•• 
untitled.bmp

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?