技术常见问答

询问问题

M238控制器和 HMI通讯,内部地址如何对应?

 

当M238控制器和 HMI 通过 Modbus 连接时(HMI 为 Modbus 请求的主站),数据交换使用简单字请求。

使用双字时, HMI 存储器的简单字上存在重叠,但是控制器存储器中不存在这种重

叠(请参见下图)。

为了使 HMI 存储器区域与控制器存储器区域相匹配, HMI 存储器的双字与控制器存储器的双字之比必须为 2。

下面提供了存储器双字匹配的示例:

.. HMI 的 %MD2 存储器区域对应于控制器的 %MD1 存储器区域,因为 modbus 请求使用相同的简单字。

.. HMI 的 %MD20 存储器区域对应于控制器的 %MD10 存储器区域,因为 modbus请求使用相同的简单字。

下面提供了存储器位匹配的示例:

.. HMI 的 %MW0:X9 存储器区域对应于控制器的 %MX1.1 存储器区域,因为控制器存储器中的简单字分为 2 个不同的字节。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?