技术常见问答

询问问题

能否在程序中实现写数据到M258闪存并从中读取数据?

目前,能够在程序中实现写数据到M258,但是仍然无法从闪存卡中读取数据,断电保持数据仍然必须选择建立保持型变量的方式,市场部正在征求SoMachine v4的改进需求,该功能可能在该版本中实现。
提示:M258中仅能支持10000个保持型变量,20000个永久型变量
出处:OEM技术论坛,盛吉庆。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?