技术常见问答

询问问题

M258中切片式模块的接线端子块TM5ACTB12与TM5ACTB12PS有何区别?后者能否代替前者使用?

TM5ACTB12:颜色为白色,针对24Vdc I/O模块、公共配电模块CDM和发射器模块设计的12针端子块;

TM5ACTB12PS:颜色为灰色,针对24 Vdc配电模块 (PDM) 和接收器模块设计的12 针端子块。
这两种端子块无相互替代关系,因此后者不能代替前者使用。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?