技术常见问答

询问问题

M258 PLC 以太网端口的缺省IP地址如何计算?

M258 PLC 以太网端口的缺省IP地址是基于设备的MAC地址计算出来的,缺省IP地址的前两位是10 和 10,后两位是依据MAC地址的后两位由16 进制转换成10 进制。缺省IP地址的子网掩码为255.0.0.0。例如:如果MAC address 是 00.80.F4.01.80.F2,那么default IP address 就是10.10.128.242。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?