技术常见问答

询问问题

M258掉电保持型数据的大小与区域?

在M258中,前1000个%MW(0---%mw999)会自动持久性保留,前提是没有变量与它们关联(它们的值在重新启动/热复位/冷复位后保留)。

例如:VAR  my_var  AT  %MW0 :WORD ; END_VAR

该%MW0的行为方式类似于普通变量(既不会保留,也不会持久)

超出%MW999的变量,声明成retain型也可以掉电保持,但对于掉电保持的区域大小有一定要求,为32K。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?