技术常见问答

询问问题

如何屏蔽M258/LMC058的RUN/MS红灯闪烁?

M258、LMC058在使用过程中如果以太网没有端口没有进行配置,并且以太网口没有插入网线建立有效的连接的情况下,RUN灯在运行过程中会伴随着红灯闪烁。此时PLC的整体运行是没有任何问题的,不影响使用。但是RUN灯红色闪烁会给客户一个比较不好的影响,尤其是不太明白闪烁根本原因的客户。他们会认为PLC在报错,处于故障状态。可以通过以下程序进行屏蔽:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?