技术常见问答

询问问题

在M258/LMC058中,系统变量%MW60016:PLC_R.i_lwSystemFault_1是什么意思?

只读系统变量PLC_R. i_lwSystemFault_1每一个位代表不同的故障。当相应的位为0时,代表着相应的功能发生故障。通过PLC的系统位将此类故障屏蔽掉。这样PLC的RUN灯就不会因为这种不是故障的问题而红灯闪烁。系统字每一位对应的意义。如果需要屏蔽以太网,那么需要将bit2置位为1即可。同理可以将CAN0和CAN1通过置位为1的方式进行屏蔽。

其位域如下:

FFFF FFFF FFFF FFFF(十六进制)表示未检测到错误。

某个位处于低电平表示检测到错误:

·         位 0 = 检测到嵌入式专用错误。

·         位 1 = 检测到 TM5 I/O 错误。

·         位 2 = 检测到以太网 0 错误

·         位 3 = 检测到串行 0 错误

·         位 4 = 检测到 CAN 0 错误

·         位 5 = 检测到 CAN 1 错误

·         位 6 = 检测到接口总线模块 0 错误

·         位 7 = 检测到接口总线模块 1 错误

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?