技术常见问答

询问问题

M238*S0/M258*S0/LMC058*S0替代型号是什么?

停产型号(S型)

替代型号(G型)

替代型号需要的固件版本

LMC058LF424S0

LMC058LF424

with  ≥ FW V2.0.31.27

LMC058LF42S0

LMC058LF42

with  ≥ FW V2.0.31.27

TM258LF42DRS0

TM258LF42DR

with  ≥ FW V2.0.31.27

TM238LFAC24DRS0

TM238LFAC24DR

with  > FW V2.0.31.10

TM238LFDC24DTS0

TM238LFDC24DT

with  > FW V2.0.31.10

    S型控制器停产产品,在功能以及外观上均可以被相应G型产品(需要新版本固件)完全替代;

当使用Somachine V3.1时,将替代型号的固件更新为相应的版本后,可完全替代S型的产品:

当使用Somachine V4.1时,将不再支持S型硬件平台,但支持之前S型产品的所有功能。使用G型(非S型)控制器并更新为V4.1的固件,即可支持之前S型控制器支持的所有功能;

使用之前购买的S型控制器,但想使用Somachine V4.1软件,当在Somachine V4.1上打开之前在Somachine V3.1上编写的程序时,系统会自动将应用程序中的控制器型号转换为对应的G型控制器;此时请将S型控制器固件刷新为V4.1版本,即可使用Somachine V4.1进行编程、调试使用,功能和之前完全相同。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?