技术常见问答

询问问题

Somachine PLC Modbus TCP Server/slave软件支持哪些Modbus 功能码,哪些功能码不支持?

功能代码

子功能

功能

是否支持

01 (01h)

 

读取数字量输出 (%Q)

支持

02 (02h)

 

读取数字输入 (%I)

支持

03 (03h)

 

读取保持寄存器 (%MW)

支持

06 (06h)

 

写入单个寄存器 (%MW)

支持

08 (08h)

 

诊断

支持

15 (0Fh)

 

写入多个数字量输出 (%Q)

支持

16 (10h)

 

写入多个寄存器 (%MW)

支持

23 (17h)

 

读取/写入多个寄存器 (%MW)

支持

43 (2Bh)

14 (Eh)

读取设备标识

支持

04 (04h)

 

读输入寄存器 (%IW)

不支持

05 (05h)

 

写单个线圈(%M)

不支持

07 (07h)

 

读异常状态

不支持

11 (0Bh)

 

获得公用事件计数器

不支持

12 (0Ch)

 

获得公用事件记录

不支持

17 (11h)

 

报告从站ID

不支持

20 (14h)

06 (06h)

读文件记录

不支持

21 (15h)

06 (06h)

写文件记录

不支持

22 (16h)

 

屏蔽写寄存器

不支持

24 (18h)

 

FIFO队列

不支持

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?