技术常见问答

询问问题

M258 在SomachineV4.1中配置好IP地址之后,怎么通过IE去访问M258中变量的值?

1、在Somachine V4.1中未配置WebDataConfiguration(网络数据配置),然后点击刷新按钮,

2、在WebDataConfiguration添加要访问的变量

3、在IE中输入M258的IP地址,

4、添加完之后在Data parameters添加列表

5、添加变量点击刷新按钮,即可查看变量的值。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?