技术常见问答

询问问题

M258 在SomachineV4.1中配置好IP地址之后,通过IE去访问M258为什么无法读取IO点的状态?

1、在Somachine中未添加WebDataConfiguration

2、在WebDataConfiguration中未勾选要查看的%IB或者%QB

3、查看IO点是在IO View中,而非Data parameters

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?