技术常见问答

询问问题

在微弱工作电流环境中如何选择选择电气附件(A9/M9终端配电产品)?

对于在微弱工作电流环境中电气附件选型特别说明如下:
       在工作电流较小(最小2mA,最大50mA)的回路中(例如PLC控制系统)需选用特殊型号的电气附件来实现状态指示或报警指示功能:
       A9A26897  iOF+SD24 (与iC65,iDPN,iID,RCA,ARA配合使用)
       A9N26899 OF+SD24  (与C65-DC,C120,C60配合使用)

      注:常规电气附件如iMX+OF,iOF,iSD,OF/SD+OF等的工作电流最小10mA,最大6A。不适用于微弱工作电流环境。错误的选型将可能导致产品无法正常工作,且不会被接受为产品质量案例处理。
 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?