技术常见问答

询问问题

OSMC32-K系列和OSMC32N有什么区别?

OSMC32-K系列可以加OF和SD这两种电气附件,其OF和SD有其单独的订货号,机械附件加不了。
OSMC32N电气附件(MX、MX+OF、MN、MNs、MV、OF、SD、OF+SD/OF)和机械附加(旋转手柄、插拔式底座、挂锁、间隔件)均能加装。

外形尺寸相比:宽度一样,OSMC32-K比OSMC32N高2mm,OSMC32-K的1P厚度为:67.5mm,OSMC32-K的2P-4P厚度为:73mm,OSMC32N的1P-4P厚度为:70mm

具体参数区别如下表:
 

 

OSMC32N

OSMC32-K

冲击耐受电压Uimp

6KV

4KV

分段能力

1-63A:6KA(B/C/D曲线)

1-40A: 6KA  (C曲线)

50-63A:4.5KA(C曲线)  

1-63A: 4.5KA (D曲线)                                                               

使用环境温度

- 30℃ 至 + 70℃

- 5℃ 至 + 55℃

证书

CCC、CE、CCS

CCC

机械寿命

20000次

10000次

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?