技术常见问答

询问问题

电流互感器穿芯式和柱体式有什么区别?

电流互感器穿芯式英文资料为:TI with let-through primary,为直接穿入式,容易理解,但是柱体式英文资料为:TI with connection of primary by screw and nut,中文翻译成柱体式不准确,易误导用户(这不是两种互感器类型,而是两种不同的连接方式),此类连接方式需要加一个柱状的附件,并用螺钉固定。在 SAP里查证,柱体式所需要的附件显示“no  ccc ,not sale”,应为国外产品。具体参考下图所示:

(注:图片不清晰的可以点击放大或下载查看)

 

untitled.JPGuntitled2.JPG

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?