技术常见问答

询问问题

Acti9系列的产品号规则是怎么规定的?

  Acti9系列的产品号(物料号)中,每个字母和数字均是有代表意义的,例如A9F18263,其中A表示Acti9(A9),F表示iC65/iDPNK2,18表示内部编码,2表示2P,63表示额定电流63A,其他产品具体表示如下所示:
               1.jpg

2014-5-28 13:51 上传

下载附件 (82.71 KB)

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?