技术常见问答

询问问题

RCD中新加的概念不脱扣浪涌电流该如何理解?

不脱扣浪涌电流是指在冲击电压产生的浪涌电流作用下 RCBO 的性能参数。

RCBO 对通过设备的电容负载流过的对地浪涌电流和设备闪络而流过的对地浪涌电流均应有足够的耐受能力。S 型RCBO 对设备闪络而流过的对地浪涌电流应具有足够的耐误脱扣能力。通过试验来检验是否符合要求。

RCBO 的安装和使用规程在IEC60364 中规定,一般型RCBO 耐误脱扣,是指浪涌电压(由操作暂态过电压或雷电感应产生的)在设备中产生负载电流而没有发生闪络。

S 型RCBO 即使在浪涌电压引起闪络并产生续流时也具有足够耐误脱能力。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?