技术常见问答

询问问题

Reflex iC60正面操作状态指示灯有几种显示状态?

Reflex iC60正面操作状态指示灯有以下几种状态显示:
1.绿色慢闪:表示Reflex iC60就绪,可由Y1,Y2,Y3或Reflex iC60正面的控制按钮控制;
2.绿色常亮:表示Reflex iC60闭合,可由Y1,Y2,Y3或Reflex iC60正面的控制按钮控制分闸;
3.橙色慢闪:表示Reflex iC60处于断开或跳闸状态,此时无法接受Y1,Y2,Y3或Reflex iC60正面的控制按钮控制,需要进行如下操作:
     a)如果Reflex iC60跳闸,人工排除Reflex iC60下端的故障,或者手动将Reflex iC60的拨动手柄拨至auto状态;
     b)如果Reflex iC60断开,手动将Reflex iC60的拨动手柄拨至auto状态。
4.橙色快闪:表示过热保护,如果两个控制命令之间的间隔不足20s,Reflex iC60可能切换至过热保护模式,并在此模式下持续5-25s的时间;
5.橙色、绿色交替闪亮:表示可以进行操作模式的选择;
6.红色闪亮:表示正在进行操作模式的选择;
7.红色常亮:表示Reflex iC60某一极有熔焊现象,或者Reflex iC60程序紊乱。

untitled.bmp

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?