技术常见问答

询问问题

RCA远程控制附件能锁定断路器么 ?

RCA远程控制附件自带挂锁装置,可以使用直径3-6mm的挂锁,将断路器锁定在OFF位置。
1.对于配合1P,2P断路器的RCA,拉出挂锁装置,加上挂锁,即可将断路器锁定在OFF位置;
2.对于配合3P,4P断路器的RCA,通过挂锁锁定的同时,还需要在断路器的手柄处单独加挂锁附件,增加另外的挂锁来同时锁定断路器。

注:当RCA处于“auto”远程操作状态时,挂锁装置有红色指示,此时挂锁装置无法拉出,如下图所示:

untitled.JPG

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?